This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.1116万:Rvddqsns

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580405/tps51116-rvddqsns

部件号:TPS5.1116万

您好E2E:

TPS5.1116万数据表中有Rvddqsns的规范。 在可调节模式(我们正在使用它)中指定为460千欧。 但是,看着它并与其他几个人进行讨论,不清楚这是选择R1/R2反馈网络时必须考虑的接地阻抗,还是引脚与部件之间的隔离 (从而限制电流)。 我的解释是,它是对地的阻抗,而不是对安培的串联阻抗。

 

这是什么? 串联还是并联阻抗? 如果是并联阻抗,则在选择R1/R2时需要考虑它,公式并不像数据表中指定的那样简单。

非常感谢!

拉塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Russell:

    输入阻抗应为引脚和接地之间的阻抗。

    谢谢