This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5898万D:占地面积,通过结构和扇出布线

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579067/bq25898d-footprint-via-structure-and-fanout-routing

部件号:BQ2.5898万D

我正在考虑将BQ2.5898万D电源路径和充电控制器用于即将推出的设计。  我有评估模块,但想知道是否有其他文档概述了建议的占地面积,样式 和布线结构。  是否可以获得评估模块布局的设计文件或概述TI成功使用此部件的设计建议的文档?  

提前感谢您的参与。  

此致,

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在查找在下面的论坛链接中提到(但未公开发布)的相同类型的文档和信息:

    e2e.ti.com/.../56.6232万

    -Jared
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您提供您的电子邮件地址,我可能会向您提供布局指南。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唐宁,

    我通过论坛友情请求发送了我的电子邮件地址。

    -Jared
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将指南发送给您。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。