This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC2.56万:OCP

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578466/webench-tools-ucc25600-ocp

部件号:UCC2.56万

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

Brian Hello ~
感谢您的回复。

我不想成为过流保护上的锁存器。


OCP是否为打嗝模式? 还是电流限制?

在测试过程中,

过电流保护的开-关操作时间会更快,开-关操作会在短时间内停止。
(电流限制)

什么OCP行为是正确的?

在过流保护期间,是否可以定期打开/关闭?


我不知道Google翻译是否正确...
请回答我的问题...
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Woo Hyun,

    感谢您对TI的关注。 我已联系相应的产品组。 您应该很快就会听到他们的声音。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Woo Hyun,

    我已分配一名AE来帮助您完成E2E。 我看到它是重复的,请不要添加另一个E2E线程,而是保留相同的线程,以便帮助我跟踪您请求的进度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Woo Hyun

    以下是UCC2.56万的OC保护功能。

    当此针脚上的电压高于1 V时,门驱动器信号被主动拉低。 电压降至0.6 V以下后,门驱动器信号将通过软启动恢复。 当OC引脚电压高于2 V时,设备被锁定。 将VCC设置为低于UVLO级别会将过电流锁存器重置为关闭。

    此致,

    云生  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,云生
    感谢您的回复。
    我再问你两个问题。

    1)当UCC2.56万 VCC电源由外部供电时,OCP模式会发生什么变化?

    2)当您看到带有示波器的主波形时,第一个波形是干净的,第二个波形似乎有点振荡,对吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Woo Hyun

    1. OCP模式与VCC供应方法无关。
    2.我不清楚您的第二个问题,您能否附上一个波形来解释?

    此致,
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,云生

    请告诉我们您的电子邮件地址,我们会将其发送给您。

    我不知道如何上传文件。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    yunsheng-qu@ti.com  是我的电子邮件。

    巴西

    云生  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我已将材料发送到您提供的电子邮件地址。
    谢谢你。