This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:死心搏详细含义和解释

Guru**** 2395185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580691/lm5175-dead-beat-detailed-meaning-and-explanation

部件号:LM5175

大家好,

我的客户正在评估LM5175,现在有一个关于规格的问题,"死点"是什么意思?

您可以帮助您了解更多详细说明吗?

根据数据表,我不太理解。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在当前模式控制方案中,当占空比大于50%时,电路可能不稳定。 应用斜率补偿以使不稳定在一个切换周期内消除。 在学术文献"死搏"控制方法中,工作周期所需的值是在持续时间内计算的,以确保IL (n)= I ref (n-1)。 这意味着电感器电流的最终值应遵循每个切换周期开始时采样的参考的初始值。 一个延迟期是死搏控制定律的固有特征。

    我不直接支持LM5175,因此我无法回答有关内部实施的具体细节。 数据表方程式看起来非常简单。 计算所需的C斜率电容器应该很容易。