This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR2.3625万CEVM:关闭电流

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579201/lmr23625cevm-shutdown-current

部件号:LMR2.3625万CEVM
主题中讨论的其他部件:LMR2.3625万

您好,

我测量了LMR2.3625万CEVM上两个LMR2.3625万"CF的关闭电流。

(我更换了唯一的IC。)

这两个样本的结果大约为20uA。

可能是因为 我与同事确认了测量方法,所以测量方法是正确的。

结果值是否有效?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种情况如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种情况如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC的停机电流应在2至4 uA范围内。  这仅适用于IC。  如果您在EVM上进行测量,则存在其它组件,如EN电阻分压器,输入电容器等 。它们可能会消耗额外的电流。  20 uA对我来说似乎是合理的。