This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.305万:在超级电容器软启动充电时的输入振荡

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580433/tps63050-input-oscillations-when-in-soft-start-charging-a-super-capacitor

部件号:TPS6.305万

一个5V开关稳压器为降压-升压TPS6.305万的输入供电。 当在软启动模式(PWM)中激活为1.5F的超级电容器充电时,输入电压将变为6V并带有少量振荡。

当软启动零件结束时,它将结束。 我尝试过滤高达220uF的输入,但没有成功。 通过开关的输入可以来自锂电池。 它的效果会更小。

我不想删除软启动功能,因为浪涌电流是电路的限制。

谢谢!

Julien Lauzon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julien,您好!

    请您分享完整的原理图(包括降压转换器,开关和降压升压)和布局吗?
    如果TPS6.305万直接由实验室电源供电(而不是由电池或5V降压转换器供电),您是否会看到相同的问题?

    此致

    卢博米尔