This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:激活的锁模复位时间

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580598/ucc2897a-reset-time-for-active-clamps

部件号:UCC2897A

你好  

请帮帮我。
 
当我使用 UCC2897A 芯片设计有源钳位时,我不理解应用文件SLUA535中的方程式49。
问题1:如何确定内核是否已重置,或者哪些参数可以指示内核已重置。
问题2:如何设计初级电感,泄漏电感和钳电容,以确保共振周期和内核重置时间。
问题3:假设重置核心所需的时间为t,则t应小于(1-Dmax)*TS。
这是我的理解,如果我的理解错误,请纠正我。

此致
Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Neil

    感谢您对TI的关注。 我已联系相应的产品组。 您应该很快就会听到他们的声音。

    巴西,
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,云生
    非常感谢。
    此致
    Neil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Neil,

    下面的文章链接详细讨论了有源正向转换器的设计注意事项,您将在本papar中找到答案。
    www.ti.com/.../slup112.pdf

    谢谢
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Oliver
    非常感谢,如果有问题,请咨询您。
    此致
    Neil