This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计电容器充电器

Guru**** 2399115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580585/to-design-a-capacitor-charger

大家好,

我正在设计电容器充电器。

问题描述:

电容器:330 UF

电压:1200 V

时间:60秒

输入:3.7 V锂离子电池

有人能给我推荐一个转换器和一个电路吗?

此致,

拉苏尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rasool

    感谢您对TI的关注。 您是否需要隔离或非隔离解决方案?

    巴西,
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢云生
    尽管有一个可移植的应用程序,但这并不重要。

    它可以是增强拓扑或回扫拓扑。

    此致,
    拉苏尔