This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63.025万:关于TPS63.025万空载条件

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580640/tps630250-regarding-tps630250-no-load-condition

部件号:TPS63.025万

您好,  

这适用于由蓄电池操作的LED手电筒照明应用。  

使用的器件:TPS63.025万

 此器件设计用于恒定电压应用,带有单个LED,固定电压为 3.6V@1.6A 电流。 即使在降压模式下进行测试, 输出电压仍保持@3.6V的恒定,但 电流变化极大,最高可达2.5A 。e2e.ti.com/.../TPS63.025万-SCHEMATIC.pdf

IC无负载电流,其自身达到0.5 至1Amp,到目前为止,设备在PFM模式下工作(PWM引脚= GND)。

还观察到输出中的纹波非常高,这也导致LED电压随电流的变化而变化。

请阅读随附的示意图并进一步建议以继续。 谢谢你  

此致,

Maruthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Maruthi:

    要驱动LED,您需要恒定电流。

    请查看以下应用说明: www.ti.com/.../slva419b.pdf ,并告诉我这是否可以解决您的问题。

    此致,
    Michael