This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:无法读取蓄电池电压

Guru**** 2465760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580225/bq34z100-g1-cannot-read-battery-voltage

部件号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIOEV2400

您好,

我正在尝试使用BQ34Z100-G1和8s1p电池,最大电压为36V。

我已连接到模块PCB上的电量监测计,并且正在使用bqStudio从电量监测计中读取数据。 电路相关部分的粗略图纸如下所示,我实施了分压器,以说明我的高蓄电池电压。

如果将电量表设置为所有默认值,并且选择了内部分压器,并且将分压器设置为5000mV,则仪表上的读数为1184 mV。 将电压表放在蓄电池端子上可提供约30伏电压。 我认为这意味着BAT引脚上的电压实际上为1184/5 = 237 mV,但根据我的计算,电压应为30×16.5÷(649+BAT 16.5)= 740mV。

如果我将voltsel更改为1,则无论我设置的分压器值有多高,气表读数都为0mV。 我不明白为什么会出现这种情况。

将万用表放在Ven上,我读取的电压波动为0,最高可达1.8V,但有时是0.2 或0.5V。 我读取BAT引脚上的类似值。 我猜这些电压波动是由于气体计打开和关闭电阻分压器,但这使得很难验证仪表是否读取了针脚上的正确电压!

我做错了吗? 有没有建议我尝试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该在30V堆栈的BAT引脚处测量约740mV,当处于1S模式时,电阻分压器和设备应报告此电压。 当您更改为多单元时,您需要设置VOLTSEL位和Number of Series Cell参数,然后您应该能够校准电压。 电压感应发生时,TEH BAT针脚处的信号每1秒发出一次脉冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Thomas,您知道为什么bqStudio在未设置VOLTSEL的情况下的读数可能为1184 mV吗? 我希望它能报告740*5=3700毫伏。 看起来无法正确测量电瓶针脚上的电压?

    如果将VOLTSEL集和系列单元数设置为8,bqStudio的读数为0mV。 您知道为什么会出现这种情况吗?  当电压为0mv时,校准似乎不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe,
    内部分压器将BAT电压降低5倍,电压分压器参数将其恢复。 仪表应报告与BAT针脚上读取的电压相同的电压。 听起来您的EVM可能已损坏。 您可以导出并向我发送一个srec文件,我将验证您没有设置问题。
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    您所写的有关BAT电压针脚的内容是有意义的。 它仍然让我困惑,我的针脚读数为1.1V,而不是740mV。

    我也不明白为什么在设置VOLTSEL时它会报告0mV。 气体压力表中没有任何东西可以电改变施加在此引脚上的外部电压,是吗? 当设置VOLTSEL时尝试校准它会显示错误"Calibration - Cell Voltage correction is Beyond Allowed range"(校准-电池电压校正超出允许的范围)。 我猜这是因为没有将0转换为3万的缩放系数:)

    我使用的FET是否可能导致此问题? 如果我总是打开FET而不是VEN控制的电源,我猜这不会影响仪表的性能? 我可以尝试这样做来排除这一问题。

    我尝试了EV2300和EV2400两种产品,但性能相同。

    再次感谢您的帮助,我对此问题感到非常关注。 我正在使用的导出的srec已附加。

    e2e.ti.com/.../2577.0100_5F00_0_5F00_16_2D00_bq34z100G1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,问题似乎在于板上设置了错误的电阻值。 换用电阻后,我读取了我所期望的电压。