This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5006:关闭时间过短后输出电压不受控制

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5006, LM5161, LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579736/lm5006-uncontrolled-output-voltage-after-a-too-short-shutdown-duration

部件号:LM5006
在“线程: LM5161LM5166”中讨论的其他部件

您好,

 

当使用LM5006从15-70V电源为5V电压供油时,我遇到了与关闭/启动顺序有关的意外行为。 如果LM5006在停机时间过短后启动,则电压输出未按预期调节为5V。

以下几张图片显示,LM5006在100毫秒的停机时间内按预期工作,但在10毫秒的停机时间内,输出似乎在20V和25V之间不受控制。 其他持续时间已测试:LM5006在20毫秒以上的停机时间内正常工作。

信号1 (深蓝色)是控制MOS的关闭信号,用于向下拉LM5006的RT引脚。 信号2 (浅蓝色)是电源的电压输出。

这些图片是从具有30V电源和80mA负载的LM5006采集的。 以下是所用系统的示意图:

由于关闭引脚由微控制器驱动,我可以强制关闭持续时间至少100毫秒。 问题是:如何确保在其他情况下不会发生这种情况? 请问您对这种意外行为有何看法?

 

此致,

Fabien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fabien,

    我从未使用过此部分,但我可以猜测2个假设:

    a)恭喜,您在部件的状态机中发现了一个错误
    B)设计是边缘的,如果应用程序的禁用时间"太短"(取决于VOUT,负载,VIN等...),则在启动时会出现此行为。

    后者是我要打赌的...有两个选项可供验证/确认:
    B.1)使用EVM或EVM BOM,因为它最适合您要执行的操作,并再现您所做的测试(我预计EVM不会显示您正在观察的行为)
    B.2)使用性能令人印象深刻(特别是LM5166)的较新部件,如LM5166或LM5161 (或适合LM516x系列的任何部分)

    kr)
    Vincenzo