This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计电容器充电器

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580582/to-design-a-capacitor-charger

大家好,

我正在设计电容器充电器。

问题描述:

电容器:330 UF

电压:1200 V

时间:60秒

输入:3.7 V锂离子电池

有人能给我推荐一个转换器和一个电路吗?

此致,

拉苏尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1200 V将出现问题。 我怀疑我们是否有一个非隔离解决方案可以支持这种高输出电压。 您可以尝试发布AC/DC和隔离DC/DC电源或电池管理论坛