This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于TI's DC/DC转换器保护问题

Guru**** 2465190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580560/about-ti-s-dc-dc-converters-protection-question

您好,先生,

请问,Hiccup模式和Cycle-by-Cycle模式与OCP的行为相同吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一般说不是 逐周期电流限制限制每个切换周期的电流。 对于正常峰值电流检测,它具有降低占空比的效果,因此输出电压趋向于降低,而电流保持在电流限制水平。 当电流高于限值时,打嗝模式电流限制将导致转换器关闭并重新启动。 当故障存在时,它将继续重新启动。
    尽管如此,这两种类型的混合很常见。 在一种情况下,您可能会执行一个循环,同时进行欠压重置。 如上所述,逐周期电流限制将倾向于降低输出电压。 如果输出电压低于特定阈值,则转换器将重新启动。 这实际上与打嗝模式电流限制相同。 另一种常见的打嗝模式是使用计数器逐循环电流限制。 如果检测到连续切换循环的某些预设次数,则会激活自动打嗝模式。
    这只是常见实施的几个示例。 其他可能。