This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.122万:TPS6.122万的输出PIN有问题

Guru**** 2465190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580356/tps61220-problem-output-pin-for-tps61220

部件号:TPS6.122万

我尝试将输入电压提高到 1.8V。 当我提供1.2V的输入电压时,我在输出引脚上得到(Vout=Vin-0.30V),因此它将是0.90。 但是,我编程了R1=1.02M欧姆和R2=392K欧姆,以获得1.8 电压。 我意识到,尽管我更改了我的电阻值,但输出电压与输入电压(Vin-0.3V)的差值相同。 TPS6.122万 IC降低了我的输入电压,而不是增加。 我检查了我的所有PIN连接,但没有发现任何问题。 有人能帮我吗?