This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.123万A:进入PFM的器件的状况

Guru**** 2518180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580529/tps61230a-the-condition-of-the-device-entering-pfm

部件号:TPS6.123万A
主题中讨论的其他部件:TPS6.213万A

您好,

我们收到了客户关于TPS6.213万A的问题。
请帮帮我们。

[问题]
设备进入PFM模式的情况是什么? 这是电感器谷电流,可达到0A。 我是否正确理解?

此致,
Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    理想情况下,我们应该将PFM模式的输入条件设置为零。但对于TPS6.123万A,最小谷电流设置为大约50mA,以获得更好的轻负载效率。