This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2842:如何在回退拓扑中使用UC2842实现Hiccup模式?

Guru**** 2465090 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580242/uc2842-how-to-realize-hiccup-mode-by-using-uc2842-in-fly-back-topology

部件号:UC2842

大家好,

我的客户在旧产品中使用我们的UC2842,最近他们需要 改进保护功能,他们希望在负载短路时实现打嗝模式。 我想 当输出 短路时,由于辅助变压器和辅助绕组极性相同,所以辅助绕组电压Vaux 也会被拉低,然后我们的UC2842将会关闭并再次启动,就像“打嗝行为”一样。 如果是,这就是客户想要的! 然而,现实是残酷的. 当我们测量辅助绕组输出电压和Vaux的输出时,Vaux似乎没有被拉下来,因为这是泄漏电感,所以Vaux似乎没有被拉下来。

  

下面是两个正常负载状态和5V输出负载与GND短路的波形:

  正常负载波形

  5V输出 短波形

当我们添加一个27欧姆系列电阻器+100pF盖与 D2并联时,当 5V输出 对地短路时,Vaux似乎将被拉低,因此似乎实现了打嗝模式。 但是,待机电流将增加约2W,客户无法接受。 检查时使用以下更详细的示意图:

e2e.ti.com/.../Protel-Schematic_5F00_UC2842.pdf

因此,根据上述信息和描述,您或任何人能否提供一个可用的解决方案来实现UC2842的Hiccup模式? 简单的解决方案越好,非常感谢!

顺便说一句,不确定其他客户是如何意识到保护功能的? 您是否有可以与我分享的东西,非常感谢!

此致,

张素琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sulyn,

    这是一个有趣的问题;在短路情况下,AUX电压实际上比正常情况下高一点。 我没有即时的答案,但我会考虑这个问题,并与同事讨论。 我会尽快回复。

    同时,由于这是一个行业范围的论坛,我邀请TI内外的其他观众,他们可能已经有了解决方案,可以就此问题提供他们的建议。

    此致,
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sulyn,

    我对此有一些想法,尽管不是一个明确的答案。
    在我看来,2W是许多额外的待机功率,而光靠R-C减震器是不能考虑的。 我怀疑将R-C穿过AUX二极管D2使其能够在正常模式下的每个开关循环中短暂地拉下辅助导轨,而这些干扰可能会触发启动晶体管T1来短暂地执行每个循环。 在高压下,这可能会导致额外的功率。 我建议将27R-100pF缓冲器从D2上移开,并将其应用到AUX绕组(引脚4,5)上。 这可能会减少过多的振铃,但D2将阻止Vaux导轨上的任何下降,T1将保持关闭状态。 您的客户可以通过两种方式测试此想法:将R-C穿过绕组,将R-C穿过D2并禁用T1,然后观察每个测试的结果。

    我的另一个想法是,在正常操作期间,AUX波形显示~2us接通时间,在短条件下显示~1us接通时间。 对于保护条件来说,这似乎是一个很长的时间。 我怀疑电流感应R-C滤波器延迟峰值信号过长,并在短条件下允许高主峰值电流。 如果此滤波器可以变小,IPK将会变低,泄漏电感振铃也可能会变小。 这可以允许在AUX使用较小的R-C缓冲器来抑制剩余的振铃并降低待机功率。 请将此调查视为解决主要问题以实现自动打嗝模式的另一个选项。

    此致,
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ulrich,

    非常感谢您的支持,我会让客户尝试这个想法并向您提供反馈。

    此致,

    张素琳