This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:LPF电阻器中的大幅压降

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580476/bq76pl455a-q1-large-voltage-drop-in-lpf-resistor

部件号:BQ76PL455A-Q1

您好,

我正在将bq76pl455AQ1用于EV应用,目前正在开发由13系列和4个并行锂离子电池组成的BMS原型。我的电路完全根据数据表中推荐的组件和值进行设计。LPF由1k电阻器和1uF电容器组成。一些电阻器下降 本身高达1V。是否某些通道的内部ADC或CMP损坏?我也检查过齐纳二极管,它们没有泄漏。  

此致,

苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harsh,

    您能否确认您已遵循 EVM原理图? 可 在TIDA-0.0717万页面上快速参考: http://www.ti.com/tool/tida-0.0717万#descriptionArea

    我只 想确认来自平衡 电路/LED指示灯的电流  未流经  LPF。 如果原理图/板中没有问题,我会说  针脚可能损坏。 对于  感应引脚,1mA的输入电流肯定很高。 它 可能不是 ADC,可能是ESD保护。