This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq2.46万:数据表中的错误和打字错误

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580438/bq24600-mistake-and-typo-in-datasheet

部件号:bq2.46万

在第21页的8.2 (典型应用)部分,图11 (典型应用电路)中,R11指定为2K欧姆。  在表4中,图11 R11的支持组件指定为2欧姆。  正确的值是什么?

同样,在示意图(图11)中,示意图左下角有一个0.1 MFD电容器(在TS引脚和接地之间)。  它未标记。  我怀疑这是C1,因为C1不会出现在原理图中的任何位置,并且其值等于表4中所述的C1值。  这是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    1.是的,这是打字错误,正确值为2欧姆。
    2.你是对的。
    感谢您的反馈。 我们将在下一版本中根据您的反馈更新数据表。

    陈安