This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.7511万DBV:将PWM驱动为50欧姆的缓冲器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74ACT541, LM5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580353/ucc27511dbv-buffer-to-drive-pwm-into-50-ohms

主题中讨论的其他部件:CD74ACT541LM5112UCC2.7511万

谢谢,我不知道我可以标记多个正确答案。  我将通过线程进行检查并执行此操作。

我不想让这条线永远不会结束,但我遇到了一个可能的解决方案,我希望得到一些反馈。  我发现了一类用于驱动高电流MOSFET栅极的芯片。  您如何看待UCC2.7511万DBV?  VOH连续源电流的绝对最大额定值为0.3A,因此没有问题。  它可以下沉两倍。  它比CD74ACT541更昂贵,但并不是真正的昂贵。

谢谢!

格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Greg,

    由于我们在逻辑论坛中不支持该部分,因此我将此主题分开。 此处是 工程师的原始螺纹链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Greg,您好!

    我已将您的问题告知驾驶员组中的人员。 那里的人应该能够帮助您评估您的应用程序的需求以及特定驱动程序的适当性。 请尽快联系更多联系人。

    此致,
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Greg,

    我是TI栅极驱动器组中的应用工程师之一。 我以前使用过UCC2.7511万,我还记得一个关于用它作为数字信号驱动器的对话,这就是你正在考虑的方式。 乍一看,是的,此驱动程序将满足您的需要(驱动器50ohm,0-5V,80kHz)。 LM5112是另一种价格类似的选择。 您是否碰巧知道您正在驱动的节点电容? 您需要达到什么上升/下降时间规格?

    此致,

    ——丹尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Daniel和Ulrich。 该输出是通用输出,因此遗憾的是,我不知道最终客户将连接到什么设备或用于布线。 我知道负载阻抗将为50欧姆,并且是0至5V PWM。 上升/下降时间规格可能并不重要,当然,降低速度更好,以减少高频组件。 我想大概10到30纳秒左右会好。 感谢您推荐LM5112。 我看了一下规格,结果表明,“输出电阻过高”的规格太高。 典型值为30欧姆,因此在直流条件下,输出信号的很大一部分会通过驱动器掉落。 UCC2.7511万的最差情况值为11欧姆,因此输出电压为3.9V (50欧姆),这是可以接受的。 我在使用超出预期用途的部件时感到紧张,但UCC2.7511万看起来应该可以使用。

    我刚刚通读了UCC2.7511万的布局指南,警告让我有点紧张。 这些准则与PCB上的极短轨迹有关,这与驱动电缆有很大不同。 但电缆末端是50欧姆端接,而MOSFET的门是高阻抗。 如果电缆为50欧姆且端接正确,则信号需要具有高直流电流,以保持逻辑高电流。 对于MOSFET,当它达到稳定状态时,电流极少。 我从未为50欧姆负载电阻设计过任何东西。 如果我没记错的话,在PCB上,50欧姆的传输线路不必使用50欧姆负载端接(尽管它可以,有时电容耦合以在达到稳定状态时阻止高直流电流)。 在这种情况下,源阻抗需要与50欧姆传输线路匹配,以便当信号反射高阻抗端接时,它在源处被吸收,而不会反射回线路。 负载在稳定状态下检测到全电压,因为它不导电太多电流。 如果描述不正确,请告诉我。 如果您对如何设计驱动50欧姆负载端接(这在测试设备中非常常见)有任何建议,请告诉我。 我在这方面有点困难。 可能是我的期望有点不一致,我需要采取特别措施来满足我所说的规格。

    谢谢,此致,

    格雷格