This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.411万:BQ3.411万和2个镍氢电池

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580432/bq34110-bq34110-and-2-nimh-cells

部件号:BQ3.411万
主题中讨论的其他部件:BQ2040

不建议将BQ2040用于新设计。  BQ3.411万是否 适用于此应用程序?   2镍氢电池的最小电压为1.8V。  但是,我确实有一个3.3V的轨道,它是部分时间的,但并不总是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HI,BQ3.411万可支持2节镍氢电池。 您可以使用BQ3.411万替换BQ2040