This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.692万:BQ7.692万电池监控器在没有附加微控制器的情况下可以提供哪些电池保护功能?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580422/bq76920-what-battery-protection-features-can-the-bq76920-battery-monitor-provide-without-an-additional-microcontroller

部件号:BQ7.692万

我有一个3系列锂离子电池组 ,在放电过程中需要欠压保护 ,在充电过程中需要电池平衡。   BQ7.692万似乎具有执行这些features...integrated信元平衡FET和 信元传感电压输入所需的电路,以及用于外部低侧充电和放电FET的驱动器。  查看数据表中的简化系统图时,它似乎拥有我所需的一切。

但是,由于这是一个模拟前端监控设备 ,因此它需要与配套控制器一起使用。  甚至BQ7.692万评估板也包括燃油表和电池管理控制器。

所以我的问题是 ,如果没有配套控制器,BQ7.692万可以做多少?    在 无配套控制器的情况下,它是否能够在欠压阈值时关闭放电FET并在充电期间平衡电池?

感谢您的任何回复。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bobby:
    bq7.692万可以关闭具有CHG和DSG的充电和放电FET,而无需在发生任何已识别故障时使用主机,但如果没有来自MCU或控制器的I2C命令,则无法打开它们。 虽然它执行热敏电阻温度转换,但它不会根据温度信息进行比较或控制FET。
    平衡算法由MCU /控制器决定,它必须确定要平衡的单元,并在适当的时间打开和关闭平衡位。 bq7.692万不会自行打开或关闭平衡FET。
    因此,如果MCU要设置OV,UV,OCD和SCD阈值,启用CHG和DSG并打开平衡FET,然后进入休眠模式,则该部件会将选定的单元平衡到UV点并关闭DSG, 但继续将电池平衡至0V,直至供应达到零件的VSHUT水平。