This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BMS BQ40Z50-R1+蓄电池充电器BQ2.465万

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580383/bq40z50-r1-bms-bq40z50-r1-battery-charger-bq24650

部件号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他部件:BQ2.465万,,BQ40Z50 BQ2.4765万

您好,  

目前,我们正在为我们的系统开发锂电池组。 对于BMS,由于其所有功能,我们选择了IC bq40z50-R1。 其中一个是预充电选项。  我们还将BQ2.465万用作电池充电器,它还具有预充电选项。 由于充电电流由电池充电器(bq2.465万)控制,我正在考虑抑制 与 BQ40Z50中预充电MOSFET串联的电阻,使用0欧姆值电阻。 在BQ40Z50的评估板中,该电阻器为R1,具有300R值。 我需要知道对这一决定的看法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pablo:

    您的决策正处于正确的轨道上。 预充电限流电阻器使用0欧姆,并依靠bq2.765万来限制电流。 如果您想要在充电器和bq40z50-R1之间建立更紧密的反馈回路,您还可以考虑使用bq2.4765万智能充电器和bq40z50-R1高级充电算法中的广播功能,该算法可以根据您设置的充电配置文件从充电器请求不同的电流。