This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:最大感应电流

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ34Z100-G1, BQ40Z50-R1, BQ40Z60EVM-578

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579433/bq40z60-max-sense-current

部件号:BQ40Z60
主题中讨论的其他部件: BQ34Z100-G1BQ40Z50-R1,, BQ2.4765万

你(们)好

我们希望在需要感应60至65安培最大蓄电池放电电流的应用中使用BQ40Z60。

从论坛上的另一个帖子来看,我的理解是: 在当前的登记簿中,该量表只能支持+/- 32A。 感应电阻上的ABS最大电压为+/-300mV。 如果超过+/-100mV,您将失去精度。

因此,在我们的应用中是否可以使用BQ40Z60来感知60A? 如果是,我们需要进行哪些更改或设置才能使事情正常工作。

如果不能使用BQ40Z60进行高电流测量,请向我们索取与BQ40Z60具有类似功能的更合适的蓄电池管理IC的信息。

谢谢!

Jan-Cor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否仅将BQ40Z60用于高电流测量,或者您是否还在使用此设备的其他功能,例如测量或充电控制? 如果您的应用只是测量高放电电流,我建议您浏览一下TI的电流感应放大器目录

    www.ti.com/.../current-sense-amplifiers-overview.page
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,您可以将bq40z60用于60A应用。 您已使用较小的Rsense电阻器< 1.5 Mohms.  您必须使用电流缩放,在校准过程中输入1/2的应用电流值,并且您还必须输入1/2的所有参数值(单位为mAh)。

    如果您不需要充电器,也可以考虑使用bq34z100-G1。

    bq34z100-G1高单元计数和高容量应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    必须将主机处理器配置为将电流表读数和使用mAh单位的参数乘以2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Damian

    感谢您的回复,但我不确定我是否完全理解。 您能否通过提供一个感应电阻值的示例以及随后BQ40Z60将测量的电流范围来详细说明。 是否还可以提供一个示例,说明如何为给定的传感电阻器和电流范围设置示例参数。

    此外,从我在其他论坛帖子上读到的内容来看,当使用Rsense < 5mOhm时存在噪音问题,不建议使用。 我们的应用程序建议使用什么Rsense?

    高电流测量的气体测量算法是否仍然准确?是否有任何特定参数会受到我们需要更新的高电流的影响?

    谢谢!

    Jan-Cor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nabil

    感谢将查看提供的链接。 我们最感兴趣的是BQ40Z60的气体测量和平衡充电能力。 我的理解是,放电电流测量对于准确测量气体非常重要,这样才能确保我们获得良好的测量结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jan-Cor,

    您的检测值= 0.1V/Imax = 0.1V/65A = 0.0015 欧姆。 穿过Rsense的电压越小,向下推至量表ADC的噪声层的电压就越多。 对于您的情况,使用较小的1 mohm电阻器是支持65A的最佳解决方案。 该仪表目前使用5 mohm Rsense报告1mA分辨率的电流。 只有10位分辨率,ADC具有15位分辨率。 转至1 mohm电阻器需要11.5 位分辨率。 您应该没问题,如果您遇到重影/噪声电流,我们可以使用CC死区和其他参数来解决它。 此外,您还需要考虑高电流时的热耗散,因此电阻越小,热量越好。

    您是否知道您的系统空闲电流消耗是多少,或者您的系统从电池中获得的最小电流消耗值是多少?

    bq40z60量规算法将正常工作,电流缩放将防止2字节电流寄存器溢出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jan-Cor,

    我忽略了充电器。 使用Rsense < 5mohm,库仑计数器的电荷电流准确度会很差。 您可以考虑改用bq40z50-R1,因为它没有集成充电器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Damian

    由于平衡电池充电的能力在我们的应用中非常重要,因此bq40z50-R1将不适用。

    有关设置的更多信息:我们目前正在使用bq40z60EVM-578评估板进行电池充电。 我们的电池具有两个连接器:一个平衡插头插入bq40z60EVM-578,通过该插头可对单个电池电压进行充电和测量;另一个高电流连接器连接到负载以提供60A。 因此,负载不会通过bq40z60EVM-578驱动,因为它不支持电流。 因此,我们也不使用bq40z60中的保护功能。
    我们在高电流路径中有一个小电流感应电阻器,我们希望通过此电阻器上的电压反馈到bq40z60,以便在我们的设置中测量放电电流,从而实现准确的气体测量。

    我们当时正在考虑删除Rsns (bq40z60EVM-578原理图中的R43),并将外部电流感应电阻器的两个端子连接到bq40z60EVM-578上的SRP和SRN以测量放电流。 根据我的理解,充电电流由Rchg (bq40z60EVM-578原理图中的R20)调节,并且Rsns (bq40z60EVM-578原理图中的R43)不用于充电期间的电流感应。 但是,从您之前的POST中,听起来似乎无法删除Rsns (bq40z60EVM-578原理图中的R43),并且仍需要充电?

    此设置是否实用?是否有方法在进行精确平衡充电的同时还能感应到高放电电流?

    谢谢!
    Jan-Cor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jan-Cor,

    对于R43,绝对值得尝试使用较低的电阻器(<5mohm),看看它如何影响bq40z60的精度。 R20是充电器的电流感应电阻器,但R43负责库仑计数,在充电和放电期间更新容量,并确定电池是否已满或已空。 R20用于根据仪表请求的电流感应和调整充电器电流。

    由于这些低电阻,这些连接在整体有效电阻中发挥着重要作用,因此请注意如何连接R43的新电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Damian

    谢谢。 经过进一步调查后,看起来用于电池管理的bq40z50-R1以及用于充电的bq2.4765万可能是我们应用的良好组合。

    我的理解是 ,bq40z50-R1支持1mOhm至3mOhm感应电阻,因此如果我们在校准期间进行必要的缩放,它看起来就像在充电和高电流(60A)放电方面都很好?

    Jan-Cor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jan-Cor,

    这是一个更好的解决方案。 是的,bq40z50-R1将使用必要的电流调节来支持60A放电电流。