This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:什么是AFE旧阈值的精度

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580360/bq40z50-r1-what-s-the-accuracy-of-afe-old-threshold

部件号:BQ40Z50-R1

您好,

AFE旧阈值的准确度是多少?

数据表中有VOFFSET (AFE)+/-2.5mV和VSCALE (AFE)+/-VSCALE 10 %。 准确度为2.5mV / Rsense? 还是其他?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mingmo:

    这是正确的。 它取决于温度,但在温度0C到60C之间,最差的ADC误差为1mV。 AFE的旧精度应更差,~3.5mV/感应。