This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431B:输出计算不匹配TINA模拟

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580090/tlvh431b-vout-calculation-doesn-t-match-with-tina-simulation

部件号:TLVH431B

我使用下面的公式进行计算

输出电压=(1+R1/R2) x参考电压

        =(1+105/K127K) x 1.25V

         = 2.28V

但TINA模拟与计算并不相同。

它显示输出电压= 1.25

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您使用的是哪种型号? 我刚刚用这里的TINA模型运行了模拟 ,瞬态和交流模型的输出电压为2.27V。

    下面是电路和结果的快照:

    此致,Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您的回复,

    我从TI网站zip文件名"slvm672.zip"中获取仿真模型

    请告诉我如何将图像文件添加到E2E消息中。

    T. Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    要向E2E消息添加图片,您必须单击消息右下角的"使用丰富格式"。 完成此操作后,您将可以选择将项目附加到邮件。 添加图片图标(插入/编辑媒体)位于橡皮擦图标的正下方。  

    如果您仍有问题,请向我发送您的测试示意图图片。 我从"slvm672.zip"将PSPICE文件导入到TINA中,但仍然得到2.27V。

    请确保检查阴极(而非参考针脚)处的电压,并确保偏置电阻器(上图中的R1)设置正确(无负载时介于19欧姆和2.73k欧姆之间)。  

    此致,Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TLVH431.TSC

    亲爱的Diego:

    我尝试在此回复中附加TINA模拟文件和屏幕捕获。

    如果您没有看到它们,请告诉我,以便我可以重试。

    谢谢。

    T. Nguyen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    模拟文件通过。 R8中有一个拼写错误,应该是105k而不是105。

    此致,Diego
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,
    感谢您的帮助