This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56.8215万:TPS56.8215万 BXL

Guru**** 2502845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579990/tps568215-tps568215-bxl

部件号:TPS56.8215万

您好,

是否为DC/DC TPS56.8215万创建了CAD数据(BXL和STEP)?

我在网上没有找到这个。

是否可以为我生成.BXL?

非常感谢您的帮助。

一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在尝试做什么? 我认为我可以导出STEP文件,但我不知道.BXL。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    BXL文件是中性符号/包文件,使用UltraLibrarian,用户可以将符号/封装转换为原始CAD格式;Altium,Eagle...等

    您好,Jan,
    我将请求生成TPS56.8215万 BXL文件并将其发布在此处。 否则,它将在2到3天内上线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    非常感谢您的帮助。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jan,

    下面是TPS56.8215万 BXL。   

    e2e.ti.com/.../TPS56.8215万_5F00_RNN_5F00_18.zip