This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.0428万:环境温度规格

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580264/tps40428-ambient-temperature-specification

部件号:TPS4.0428万

大家好,

TPS4.0428万数据表指定了推荐的结温范围:-40°C至+125°C,但没有关于推荐工作温度的信息。

我假设-40°C至+85°C

您可以确认一下吗?

谢谢,此致,

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它取决于您的工作条件和PCB设计。 在极端情况下,您可以在Ta =125 C的温度下工作。只要您的功耗为0 W,您就需要计算功耗并估计主板的热量参数。

    TA max = 125 C - Pdiss * Theta J-A