This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4302万:IC芯片温度131º 在WEBENCH模拟中,Iout = 3A Vout = 5或3.3V。 是否适合3A?

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580283/tps54302-ic-die-temperature-131o-in-webench-simulation-iout-3a-vout-5-or-3-3v-is-it-suitable-for-3a

部件号:TPS5.4302万

在 WEBENCH中模拟器件TPS5.4302万时,在以下条件下获得131º Ω:

输出=3A

输出电压=5V

我觉得温度很高,我觉得封装太小,没有太软的垫。

我的问题是:

 TPS5.4302万是否适合在12-24V至5或3V之间实施连续3A的DCDC?

数据表显示"用于3 A mΩ mΩ 输出电流的集成85 μ A和40 μ A MOSFET ",但WEBENCH模拟可实现高温。

谢谢!

迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我得到了126°C,但仍然相当高。 TPS5.4302万的工作结点温度额定值最高可达150 C ABS。建议使用125 C,因此非常接近此极限。 TPS5.4302万没有任何散热垫板,因此接点温度会变得相当高,我并不感到意外。 如果您降低最大输入电压,温度会大量降低。