This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:电池未充电或放电

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579903/bq28z610-battery-is-not-getting-charged-or-discharged

部件号:BQ28Z610
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIO

您好,

我正在我们的一个应用中使用Bq28z610进行测试,我 正在将我的主板连接到BQ Studio,即使在执行FET EN之后,我的电池也没有充电或放电。 实际上,电池始终与 系统断开连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhishek,

    bqStudio与您的PCB进行连接和通信,对吧? 您使用的是自定义PCB还是TI bq28z610EVM? 如果是您的定制PCB,您能否提供原理图供我们查看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Damian

    我 正在使用定制PCB。 请 参阅随附的示意图。 我是1S配置。

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-P3_5F00_Charger.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abhishek,

    我查看了您的示意图,它看起来不错。 我建议让BH2引脚1保持浮动,而不是将其接地。 如果不小心安装了单元,则会更加安全。

    您是否可以向我们发送bqStudio前面板的快照,以了解为什么您不能充电或放电? 您是否在DA配置寄存器中为1S配置了数据闪存?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的gg.csv文件的zip文件也将非常有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Damian
    是,我正在为1S配置配置配置数据闪存。 明天我将与您共享所需的文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Damian,

    请 查找附件

     e2e.ti.com/.../FET-EN.gg.zip