This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1175万:关闭电流(ISD)与输入电压

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579598/tps61175-shutdown-current-isd-vs-vin

部件号:TPS6.1175万

[ TPS6.1175万]关闭电流(ISD)与输入电压

您好,

您是否有关于最大 关闭电流(ISD)对输入电压(Vin)的依赖性的数据/信息?

数据表指定在Vin = 3.6V的条件下最大关闭电流为1.5uA。如果您  
我想如果Vin增加,此关闭电流也会增加。 您是否有任何数据和/或信息?
特别是,如果您有7V,8V范围的数据,这将非常有用。




谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    Vin = 8V时的TPS6.1175万关闭电流最大值为4uA。 (这是基于350件样品的测试数据)。

    您能否与我们分享详细的申请信息? 如终端设备,体积? 我的电子邮件地址是 helen-chen@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海伦,您好!

    感谢您的支持。
    我会向我的销售人员了解业务背景,然后在离线时再与您回线。

    谢谢!