This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8063万A:使用UCC2.8063万A设计1.5KW PFC

Guru**** 2584755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579997/ucc28063a-design-1-5kw-pfc-using-ucc28063a

部件号:UCC2.8063万A
主题中讨论的其他部件: PMP1.0948万UCC2.818万UCC2.807万

尊敬的先生  

我正在尝试使用UCC2.8063万A额定功率设计一个1.5KW PFC,请参阅下面的内容

输入范围:85~264V交流

输出电压:390V/3.85A

我之前已经参考过PMP1.0948万,但我想在一个功率级中设计1.5KW。

PCBA已完成并正在测试,但当V交流115V和输出功率超过900W时,

输出电压将从390V降至342V。

请你给我一些意见来解决这个问题。

一些 参数供您参考。

RTSET = 121K

RS = 0.001

L1=L2=160uH

非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Allen:
    UCC2.8063万A是交错过渡模式PFC控制器,因此不适合1.5kW PFC级。
    如果您使用该设备的计算器工具,您将看到1.5kW的峰值电流是巨大的。 这使得升压电感器的峰值电流要求极高,从而使部件非常大。 此外,半导体的传导损耗也会令人望而生畏。 对于600W至700W以上的功率级别,我们建议使用CCM型控制器,例如UCC2.807万或UCC2.818万
    PMP1.0948万是具有两个550W和750W PFC级的参考设计。
    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John  

    感谢您的建议,我在PCB上发现了一些问题,

    现在,它可以在低线路电压下提供1200W的功率。

    非常感谢。