This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:bq76PL455A /通电后的器件功能模式

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579952/bq76pl455a-bq76pl455a-device-functional-mode-after-power-up

部件号:BQ76PL455A

您好,

我知道bq76PL455A具有三种器件功能模式:关机(休眠), 空闲和 活动。 然后,它在通电后进入哪种模式? 现在通电意味着单元模块已连接,并对顶部引脚施加电压。

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Satoshi:

    455将 在连接电池后立即进入关闭模式,并且必须 发送唤醒命令以进入 空闲状态。 一旦处于空闲状态,命令就可以发送到部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi,


    实际上,我的同事刚刚告诉我,他看到唤醒引脚上的瞬变会导致部件在连接模块后实际在空闲模式下启动。 这种情况并非每次都发生,但这是一种可能性。 在pin帮助上添加0.1uF上限,另一种缓解问题的方法是在CTO寄存器中设置comm_pd_per位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    感谢您提供更多信息。 这将有助于防止出现故障。

    此致,
    Satoshi