This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2175万:输出电压上升时间

Guru**** 2511235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579241/tps62175-vout-rise-time

部件号:TPS6.2175万

您好,

数据表 µs,VOUT上升时的斜率通常为10 mV/5 μ A。

这一上升时间的分散程度如何?

我想知道,供我们参考,不需要保证。

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能否提供一些有关此方面的背景信息? 是否有任何最小,最大要求?

    根据我的经验,我期望的变化比50 % 变体少。

    谢谢,此致,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael-San,

    感谢您的回答。
    我明白了。
    虽然我的客户要求超过9mV/us,但我明白这是不能满足的。

    我建议使用其他设备。


    此致,
    Kuramochi