This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.534万EVM-017:2A时的效率86 % 低于预期

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580023/tps55340evm-017-efficiency-86-at-2a-lower-than-expected

部件号:TPS5.534万EVM-017

大家好,

由于我们已经提供了TPS5.534万EVM-017 (24V输出升压EVM),因此我的客户正在对该电路板进行评估,而不做任何更改。 根据我们的测试报告"slvu668a.pdf",我们可以在 2A,Vo=24V,12V输入时获得95 % 效率。

但是,他们测试了类似的条件(输入端测量的Vin = 14V,Iin = 4A Win= 56W),结果Vo = 24V,IO = 2A,WO = 48W,因此,仅获取86 % (48W/56W= 86 %)。

因此,他们需要知道原因,因为他们使用的是EVM,没有任何更改。  是否有任何因素会导致这种低效率结果?

请建议我们快速帮助custome2e.ti.com/.../slvu668a.pdfer。

此致,

Naoki Yada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yada-san,

    我怀疑这可能是如何衡量效率的问题。 客户是否在EVM上测量输入电压和输出电压以进行此效率计算?

    我主要怀疑的是,他们的输入电源和EVM之间的压降很大。 EVM上的输入电压实际上可能小于12 V

    此致,
    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Anthony
    非常感谢您的想法,我将很快与客户核实。

    此致,
    Naoki Yada