This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A6350-Q1:TPS7A6350-Q1的NC引脚

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579813/tps7a6350-q1-nc-pin-of-tps7a6350-q1

部件号:TPS7A6350-Q1


亲爱的,大家好

客户正在考虑使用TPS7A6350QPWPRQ1。
我们能否理解NC引脚(3,8,11,13引脚)未连接到内部芯片?
他们想要检查此针脚是否连接到外部的另一个信号。

谢谢,Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masami:

    正确,NC引脚(3,8,11和13)未内部连接。 这些信号可与任何信号相连,以方便布线。

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    你好,Ryan-San,

    感谢您的回复。
    我会回答客户。

    谢谢,Masami M.