This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002:USB单节NiMh (2/3 AAA,420mAh)

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002, BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579584/bq2002-usb-single-cell-nimh-2-3-aaa-420mah

部件号:BQ2002
主题中讨论的其他部件: BQ2000

您好,

我需要一种通过USB为NiMh单节电池充电的解决方案。 电池为2/3 AAA,无热电阻。

-制作简单充电器的最佳解决方案是什么?

是否有应用说明?

祝您一切顺利,

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的充电电流要求,如果您的充电电流低于1A,则可以使用bq2002,因为它使用线性拓扑。

    如果充电电流要求高于1A,则建议您查看bq2000,它是一种开关模式充电器。

    您可以参考用户指南中的EVM原理图。 数据表和用户指南中介绍了单元配置设置。