This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要一对LDO用于正/负10V音频应用

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49, TPS7A30, LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579773/i-need-a-pair-of-ldos-for-positive-negative-10v-audio-application

主题中讨论的其他部件:TPS7A49TPS7A30LM337

您好, 我正在为需要+-10V, @ 0.1A Vin为+-12V (大致)的音频设计处理电源电路

我可以利用一些帮助来选择一对符合该账单的LDO。  成本当然是一个考虑因素,我不需要设计师LDO, 应用程序不是超级关键,我只需要一个简单,体面的LDO来完成工作。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    请看TPS7A30和TPS7A49。 对于像您这样的应用程序,这两个LDO通常会配对在一起。

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Ryan,我认为这些将会很好地工作。 我希望LM337的版本是150mA-200mA。 这些都是很好的部分,但它们几乎太好了。 :)

    -Steve