This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7.3801万:LDO TPS 7.3801万切换时间

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580000/tps73801-ldo-tps-73801-switching-time

部件号:TPS7.3801万

您好,

我 正在我的项目中使用线性压降调节器(TPS 7.3801万),我对打开和关闭延迟时间有点困惑,因为我需要知道电路要求的打开和关闭延迟。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Raza,

    启动时间(EN高到输出高)和停机时间(EN低到输出低)均取决于应用。 输出电容,上游电源电流限制和负载电流的数量将影响启动时间。 输出电容和负载电流的量将影响停机时间。 为您的应用了解这些信息的最准确的方法是构建原型或设置EVM,使其具有预期的输入和输出电容器,电源和负载。

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈。

    实际上,我选择了这款IC用于我的设计,但我们仍然没有购买它,所以我可能会给你我将要使用的参数,你可以测试它。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Raza,

    我将回答您启动的其他主题: e2e.ti.com/.../58.0114万

    非常恭敬,
    Ryan