This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:什么是数据更新时间?

Guru**** 2397615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580091/bq34z100-g1-what-s-the-data-update-timing

部件号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO

您好,

 

我对 BQ34Z100PWR-G1参数(如电流,温度等) 在正常模式下更新计时有疑问:更新其中一个参数需要多长时间?

使用bqStudio,我让bqStudio 处于扫描模式,然后更改我的负载电流,以检查更新新负载“当前”值所需的秒数, 根据我的测试结果,更改负载电流后大约需要3~4S。  对吗? 如果正确,是否可以更快地更新时间以及如何更快地更新时间?

 在我的项目中,我使用MCU获取bq34z100-G1即时电流信息(ox10/0x11命令),然后控制MOSFET的开或关。 3~4S即时更新时间太慢,想知道更新时间能不能短。

请提供建议。

非常感谢!

快乐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joy,

    仪表仅每秒更新一次这些参数。 因此,不需要每秒读取这些寄存器一次以上。 这将是无用的。

    bqStudio默认设置为每4000ms扫描/记录一次寄存器值。 您可以在下拉菜单窗口>>首选项>>寄存器>>扫描/日志间隔(毫秒)中更改该设置。 我不建议使用小于1000毫秒的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Damian,

    明白了。

    非常感谢!
    快乐