This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2991:输出泄漏电流已更改

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579863/lm2991-output-leakage-current-is-changed

部件号:LM2991

你好

LM2991的输出泄漏电流在修订版I中从250uA更改为150uA
但是,版本历史记录中没有描述。
哪种规格是正确的?


 

此致,

柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuji您好!

    感谢您提请我们注意此事。

    正确的LM2991最大输出电流泄漏值为250µA Ω。

    我已提交对数据表进行快速更正的请求。

    更新的LM2991数据表应 在24小时内联机。