主题中讨论的其他部件: BQ2.404万, 鳄鱼, TPS6.274万
我有一个产品使用LM3671-ADJ。 我正在连接我的电路,但部件工作正常,除非我们的主板有时进入睡眠状态,我测量它的拉力~5-6mA,而它应该是~100uA。
尝试调试是硬件问题还是固件问题时,我触摸了反馈电路区域的主板,电流消耗降至~100uA水平。 我不是100 %。这与LM3671有关,所以我想发布信息,看看是否有人有任何想法。 主板只有约1英寸的正方形,因此尝试隔离触点很困难,但它肯定只是过滤部分。
另一件事我发现,如果主板拉~5-6mA我触摸滤波器电路,我认为电流消耗在(~13mA)之前短暂增加,然后下降到~100uA。
最后一个信息是,如果我激活电机1秒,板将返回到~5-6mA模式,我可以重复此触摸循环以降低电流并激活电机(它消耗~50mA) 以使其进入此5-6mA模式。
希望有人有一些很好的想法,但这并不意味着新的电路板布局,因为我们已经开始生产了。
谢谢!
乔治