This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:bq76PL455A /为外部VIO供电时的通电序列

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579955/bq76pl455a-bq76pl455a-power-up-sequence-at-powering-vio-externally

部件号:BQ76PL455A

您好,

现在,客户考虑从外部为VIO供电,然后请告诉我开机顺序。 我特别想知道VIO的供电时间。

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Satoshi:

    有关 详细信息,我建议阅读 设备数据表的7.4 4和7.4 5部分。

    VIO为数字通信提供动力,因此 它应该是板上启动的第一件事(与Vdig和Vp一起)。  

    由于VIO由 单独的电源供电,我还会要求确保将去耦电容器放置在靠近器件引脚的位置。