This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS782:TPS7.8222万DR

Guru**** 2506905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580072/tps782-tps78222dr

部件号:TPS782

DRV封装中的TPS7.8222万 2.2V稳压器的电流为750 uA,输出电压为2.89v,而不是2.2V。 我遵循了有关引脚输出和绕过的规格表。  未观察到振荡。 他们的针脚输出规格是否正确?  有人遇到这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frederic,

    当LDO的输出高于设定电压时,最常见的原因是无意偏置。 如果存在多轨负载,甚至通过焊剂,则此偏置可能来自负载。 为了进行调试,您是否能够将LDO的输出与负载隔离?

    非常恭敬,
    Ryan