This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478EVAL:EVM布局

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578346/lm3478eval-evm-layout

部件号:LM3478EVAL

EVM页面(http://www.ti.com/tool/lm3478eval)图片中显示的布局似乎与用户指南中显示的布局不同。 您能否验证哪一项正确? 我询问的原因是我有一位客户想要为主板添加不同的电感器。 如果图片正确,则表明有一个较大的垫片可用于连接电感器。 如果不是,则电极垫可能不够。 如果图片正确,您可以在论坛中的此处发布布局的.pdf吗?

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    我们刚刚在最近的应用程序组织变更中加入了这一部分,我无法肯定地回答您的问题。 这张照片似乎是旧版,仍然带有国家标志。 用户指南显示了带有TI徽标的更新布局。

    无论如何,为了测试目的,您总是可以将一个大电感器焊接到较小的脚部印刷上:一根导线可以焊接到板上,另一根导线使用跳线。 它可能会影响一些效率,但功能应该正常:跳线成为新电路中电感器的一部分。

    此致,
    Youhao Xi,APP-BMC-BCS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yohoa,

    感谢您的回复。 我只是想知道,因为这两种布局似乎有所不同。 我只是想知道哪一个是当前的。 我假设TI布局是当前布局。

    我会将此信息传递给客户,如果他们有任何其他问题,我会告诉您。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我订购 了http://www.ti.com/tool/lm3478eval ,今天就拿到了。 用户指南中的布局正确。 网络上的图片错误。

    谢谢