This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:无法进行电压校准,尽管温度校准似乎工作正常

Guru**** 2398585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578597/bq34z100-g1-unable-to-do-voltage-calibration-although-temperature-calibration-appears-to-work-ok

部件号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIO

我们在新产品的原型PCB中加入了BQ34z100-G1。 使用bq Studio,我们可以读取寄存器并设置数据存储器,而不会出现任何明显的问题。

bq针对7系列Lion细胞进行设置,并根据2016年7月修订的数据表SLUSBZ5B通过bq studio将此信息编程到bq中。

问题在于,在校准页面(在bq studio中)上,电压表显示6.5529万mV,当我输入实际测量电压2.785万 mV时,校准失败并显示以下消息:

'校准-输入的校准单元电压超出范围。 此值以毫伏为单位。 请检查值并重试。"

如果它期待电池电压,我也尝试将堆栈电压除以7并输入该数字,但仍被拒绝。

我们在闪存数据设置中找不到任何错误,因此我们不知道接下来要尝试什么。

与单个单元格默认值不同的数据设置有:

设计能力:1067人

设计能量:2.6667万

设计能级:30

包装配置:e9e1

包装配置C:30

系列单元数:7

分压器:3.2万

提前感谢您的任何建议!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alan,

    在运行电压校准之前,您是否将分压器值编程到DF中? 该值需要非常接近您正在使用的分压器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Damian,

    感谢您的回复。  分压器设置为3.2万,如我的原始接线柱和 数据表中建议的那样。 但是,我将进一步探讨这一点。

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alan,

    请将gg和srec文件的压缩文件发送给我。 我会看一下并告诉你。 您正在应用什么电压进行校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Damian,我已经准备了一个包含srec和gg文件的zip文件,但我看不到附加它的方法。

    我正在进行大约28伏的校准。 手动调整分压器变量工作正常,只是无法通过校准页面进行自校准。

    请告知如何获取zip文件。

    谢谢!
    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alan,

    您需要单击"回复"按钮对面的"使用丰富格式"才能附加文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Damian,

    让我们看看这是否有效...

    谢谢!

    艾伦

    e2e.ti.com/.../Gas-gauge-configuration-Alan.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alan,

    谢谢...我得到了文件。 明天我会检查它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alan,

    我使用了您的gg.csv文件,并且能够使用2.8万mV和分压器3.2万进行校准,没有任何问题。 您发送的srec文件缺少信息,所以我没有使用它。 下面是我使用的文件,这些文件能够成功校准电压。

    e2e.ti.com/.../Gas-gauge-configuration-Alan_5F00_3.0817万.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Screen-shot-failed-voltage-calibration.zipHiDamian,

    感谢您提供.gg和.srec文件。  我用.srec文件重新配置了我们的气压计。  很遗憾,尝试校准时结果完全相同! 温度和电流校准工作正常。  我现在想我们的bqStudio安装可能会出现问题。

    请参阅随附的屏幕截图。

    此致,

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alan,

    是否可以发送校准寄存器的快照? 仪表报告的电压看起来正确,因此分压器应该正常。 尝试使用您的单元格数,看看它是否允许您进行校准。 我将再次查看您的设置。 我认为这不是您的bqStudio安装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考,您不必压缩JPG,PNG等图像文件。这些文件可以插入到您的帖子"插入/编辑媒体"按钮或作为附件插入。