This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:LM3380

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578694/lm3880-lm3380

部件号:LM3880

我在y电路中有5种不同的电压,我需要通电和断电顺序,因为我知道LM3880,但我无法找到电流限制,例如,我需要限制电流的电压 或者对电流限制没有限制。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raza

    我不知道问题...您是指旗舰引脚的评级?

    如果这是问题,您可以参考ABS.max表

    kr)
    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我关心的是旗标引脚评级。但我对该组件也有一些困惑。

    从设计的角度来看,是否可以将第二个标志保持为未连接状态,以便在第一个标志和第三个标志之间引入双倍时间延迟。

    关于使能引脚,如果我将其连接到5V (高)和0V (低),它是正确的。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raza,

    是的,当然您可以...

    输出为漏极,因此只要电流低于50mA (接通状态)且电压低于VCC+0.3V (断开状态),则根本不存在问题...

    如果您需要拉高电压,您可以考虑使用齐纳或分压器...

    希望这有所帮助

    kr)

    Vincenzo