This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3423-Q1:约最小PWM H周期

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579630/lm3423-q1-about-min-pwm-h-period

部件号:LM3423-Q1

您好,

我正在考虑以下内容,是否可能?
调光方法仅为PWM调光,不执行模拟调光。
最小PWM H周期的宽度为1.5us。
在我看来,它可以设置为2 MHz的工作频率,因此,如果保证至少3个开关脉冲(= 1.5 Us),似乎可以实现。
尽管数据表中未描述其内容,但必须保证其在整个温度范围内正常工作。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    数据表的PWM调光部分描述了最小脉冲宽度"tPULSE"。 如果您对方程式中的变量使用最差的大小写值,则该值应该是准确的。 所以它真的取决于这些参数。 请记住,如果您要切换为2MHz,则需要小心选择不会限制电流VCC的FET。 来自VCC的电流消耗是Qg*FSW,Qg是FET的总栅极电荷。 根据您的输入/输出电压,交流损耗在2MHz时也会非常高。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    为tPULSE计算。
    (规格)
    VIN:8V - 16V
    输出电压:10V - 16V
    带线圈:700 mA
    频率:2 MHz
    附加计算结果。
    似乎可以清除tPULSE,但由于设备的Ton-min大约为200 ns,因此在降压条件下无法清除此限制。 我的计算是否正确?
    此外,是否有任何想法来清除规格?

    此致,

    e2e.ti.com/.../tPULSE_5F00_2017.0309万.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于这些条件,您是正确的,最小占空比受最小开启时间的限制。 调整的唯一方法是降低切换频率,增加最小输出电压或降低最大输入电压 ,直到不再违反该条件。

    此致,

    彩色