This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:电池平衡的电阻选择

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579953/bq28z610-resistance-selection-for-cell-balancing

部件号:BQ28Z610

您好,

数据表提到,电池平衡电流取决于电池组和VCX引脚之间的串联电阻。 我们应该如何选择电阻进行细胞平衡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abhishek,

    简单...只需参阅bq28z610EVM用户指南。 第21页的原理图应作为设计参考。 VC2:5欧姆,VC1:100欧姆。

    www.ti.com/.../sluube3.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Damian

    感谢您的回复。 我检查了一个在我的原理图中使用了相同的值。 我想低估为什么我们只选择那些价值而不选择其他价值。 这些值所依赖的因素是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    内部单元平衡算法针对这些值进行了优化...