This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4259万:BQ2.4259万

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579647/bq24259-bq24259

部件号:BQ2.4259万
主题中讨论的其他部件: BQ5.1013万

尊敬的等级:

我正在做一个基于BQ2.4259万芯片的项目。 当我根据技术文档设计充电电路时,我发现Stat针脚一直在闪烁,无法为电池充电。

我不知道为什么会发生这种情况。 非常紧急。 请尽快回复我。 电路I设计如下所示。 谢谢你。 我最好 通过电话联系您。 非常感谢。

此致,

杨凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿Fang,

    REG08和REG09的I2C读数是多少?  

    您还可以使用2K电阻器将Ilim设置为相当低的电阻。 这会将输入电流限制大致设置为200mA。  

    当您将5V电源直接连接到充电器的VBUS时,充电功能是否正常?

    此致,

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    现在,我直接为Vbus供电,它也有故障。

    此致,

    杨凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    当我将2K更改为162欧姆时,它仍然是相同的。

    此致,
    杨凡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,范,

    因此,再次查看原理图,您需要更改以下几个项目:

    您应该在SDA和SCL引脚上有上拉杆,以便与I2C正常通信。

    CE,OTG和PSEL应具有固定的逻辑状态,根据I2C接管之前默认情况下您希望发生的情况,"高"或"低"。

    我还建议提高您的输出电容。 现在您只拥有C16 + C17 (4.7uF + 0.1uF = 4.8uF)。 我会将其增加到至少20uF。  

    此外,您的电感器看起来就像是2A饱和电流的规格。 请确保按照数据表的9.2 部分。2.1 电感器选择,以选择饱和电流高于充电电流+电感器波纹一半的电感器。  

    对于bq5.1013万,还缺少C4输出电容器。 有关正确的尺寸和选择,请参阅该数据表。

    希望这能有所帮助,

    此致,
    Joel H