This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 全桥单相有源整流器

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579871/full-bridge-single-phase-active-rectifier

主题中讨论的其他部件:UCC2.807万

您好,

我想设计单相有源整流器来改进功率因数和电流THD,以满足以下规格,因此您可以推荐模拟/DSP IC。

输入电压:115V- 400V

输出功率:6KW

输入线路频率:200-500 Hz

请提供应用说明。

如果您推荐DSP,请提供软件编码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ramesh,
    您可以使用UCC2.807万模拟PFC控制器
    您可以在以下位置找到应用手册,参考设计,计算器和完整的设计信息包:

    www.ti.com/.../technicaldocuments

    此致,
    John